结果:找到"单片机 物联网",相关内容1000条
  • 【暑期训练营进阶班】导轨式多路开关-部分总结
  • 先说一下,在进行这个训练之前,我没有做过物联网相关的项目,买过8266也只是用别人的程序做的粉丝显示器。这次机会让我有了一些收获,看到了更多的设计思路,人与人的设计是不同的,就算照搬也会有自己的想法在里面。训练为了安全推荐都DC5V供电,我在前段时间接触了一点点电源设计有关的,在以前翻车的基础上优化了一下,正常使用是没有问题的,至于更详细的参数,示波器在老家地下室,探头也只是普通的暂时就测不到了。所以我直接过载测试电源。选型也有讲究,做项目,稳定性,性价比,供货量,成本等等都得考虑,这次决定使用AT指令,从3080直接降到不可二次开发的3060,成本省了挺多。尽量选择自己熟悉的芯片,也尽力熟...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 发帖人:66ccff 发帖时间:2020-08-26 20:16:00
  • 【立创暑假训练营进阶班】获奖心得
  • 获奖工程开源链接https://oshwhub.com/leichaolin/wu-lian-wang-ma-tuo-ju在这里我想用一句座右铭来表达我这个作品赢不赢无所谓,输不输得起才重要!我很意外这次能获得我们立创暑假训练营进阶班优秀学员,本想拿一个结业证书就行了,没想到还拿到了优秀学员。在这里我承认我的工程其实也不算特别优秀,我自己水平能力也有限,但是我在这次培训中认真学习了很多经验和意见,在方案设计的时候,我还用一个本子写了一面功能规划,正所谓笨鸟先飞。从之前工程自动布线,忘记敷铜,元件随便放(反正都能用的心理),到手动布线考虑高速信号,差分走线,过孔电感量等等一系列专业技能掌握。我...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:小雷DIY 发帖时间:2020-08-26 15:27:00
  • 暑期训练营进阶班参加心得
  • 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51 WiFi 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
  • 通信模组的通信线路设计
  • 通信模组的通信线路设计通信线路是数据交换的保证,2G模组一般为串口通信,3G,4G一般为USB通信。串口通信时,也要注意串口线尽量做好保护,并尽量做到对称,串口线内部不要穿插其他走线,保证数据传输的正确性。USB通信时,注意阻抗匹配,差分走线90欧,并保持等长,误差不超过10mil,与电源线等容易干扰的信号线做好隔离。下面以奇迹物联的AM400E产品为例,详细介绍具体设计方法。AM400E模块奇迹物联推出的一款LTE工业级无线通信模块,支持LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、GSM通信。AM400E模块可以提供2组UART接口,其中一组支持硬件流控。最高支持3.6Mbit/s速率,接...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:25:00
  • 关于物联网卡,您想了解的都在这里
  • 关于物联网卡,您想了解的都在这里最近几年,物联网的概念非常火爆,越来越多的应用于我们生活的方方面面。连接物联网和智能硬件联网的重要桥梁,对于物联网相关企业来说非常重要,离不开物联网卡的支持。1.物联卡定义物联卡是电信、移动、联通推出的外观与我们使用的SIM一样,但是网络以及其他参数有别于SIM卡的,专门为物联网设计的专属号段的流量卡。2G/3G/4G/NB模式的物联卡,在技术上来说,与我们手机卡的接入模式没有任何差别。但是手机套餐资费非常不符合物联网的使用场景,为了适应物联网的需求,运营商限制物联卡的语音功能,并配套非常优惠的流量套餐,便于机器设备传输数据。从2016年开始,物联网上升为国家...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:21:00
  • GPS与GPRS的区别于联系
  • GPS与GPRS的区别于联系GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义.何为GPS?GPS的英文全称为GlobalPositionSystem,通过简单的翻译之后我们便得到了:“全球卫星定位系统”这样的结果。从20世纪50年代后期开始,美国人用了30年,花了300多亿美金,建造了如此一个辉煌庞大的系统,可以说是航天史上辉煌的一笔。初建GPS全球定位系统的灵感诞生于子午线仪卫星导航系统,而子午线仪卫星导航系统无法显示定点高程、定位精度与定位时间不如人意的缺点促使了GPS的诞...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:19:00
  • NB-IoT标准演进R13-R14
  • NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
  • 参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):秦波2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统5.简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。8.拟用到的EDA工具软件名称...
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 发帖人:心迹难寻 发帖时间:2018-05-30 22:29:00
  • 无线测试资料-测无线模块
  • 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: